This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200STK-WIFIMK:CC3200STK-WIFIMK - IBM Cloud 的连接问题- Watson IoT

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF, CC3200STK-WIFIMK, CC3220SF, CC3200, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/870164/cc3200stk-wifimk-cc3200stk-wifimk---connection-problems-to-ibm-cloud---watson-iot

器件型号:CC3200STK-WIFIMK
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC3235SFCC-DEVPACK-DEBUGCC3220SFCC3200CC3235SF

您好!

我订购了一些本应连接到 IBM Watson IoT 平台的 TI 产品(传感器和 Launchpad)。

产品包括:2个具有 CC-DEVPACK-DEBUG 的 CC3200STK-WIFIMK 和1个 LAUNCHXL-CC3235SF;

在初始配置(TI) SensorTag 移动应用后、我注意到我无法将传感器连接到 Watson IoT 平台、因为无法访问和编辑云 URL 功能。 为什么该功能不起作用?

在这种情况下:

如何将 CC3200STK-WIFIMK 连接到我的 IBM 物联网 Watson 云之一?

在同一场景中如何连接 LAUNCHXL-CC3235SF? 我还需要一个特定的 Booster Pack 吗?

感谢您的支持、

此致!

订购#T00572217

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已将 sensortag 连接到 AP? 完成此操作后、它将自动尝试连接到云。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够将 sensortag 连接到 AP、也连接到 IBM Quickstart、但我无法修改云 URL 以将传感器数据发送到我的 IBM Watson IoT 平台之一。 URL 似乎是、、只读'和自动生成。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 无论如何、不能修改 WiFi 感应器。 它严格用于演示目的。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    从技术角度来看、我明白了。 从购买的角度来看、这并不是很清楚。 TI store 的产品描述中未提及此限制。 我在购买传感器之前没有意识到这一点。 更详细地说,在产品包装盒上,传感器被命名为,SensorTag 开发套件'。 无需使用 CC3200STK-WIFI 进行开发。 也许最好在 TI store 中为该产品添加警告、告知传感器无法连接到任何云或平台、而只能连接到该 IBM Quickstart。 现在、我必须查找能够向 IBM Watson IoT Cloud 发送数据的不同器件、并在此处仔细检查信息。

    谢谢、

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 的 WiFi sensortag 产品页面 有一个重要的注释部分、说明它仅用于演示目的。 我同意、包装盒上的标签具有误导性。 如果是任何控制台、您可以使用我们的 CC3220或 CC3235 Launchpad 板、我们提供了开箱即用的 MQTT 客户端示例、可以与 IBM 进行通信。 然后、您可以使用我们的传感器 Booster Pack 并将我们的 sail 插件(传感器驱动程序软件)集成到 MQTT 示例中、以便向 IBM 报告传感器数据。

    但愿这对您有所帮助。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我也同意您的意见、即该传感器仅用于演示目的。 这并不意味着传感器受到限制、无法连接到任何云实例会导致页面向下、还有一些注释会产生误导。 您可以在连接中看到。 根据 TI 商店中的 TI 产品规格、我购买了传感器。 对于'demo'项目、我希望在 IBM IoT Watson 平台中发送一些传感器数据(温度、湿度、气压计)、 然后调整可视化、检查传感器发送的数据格式是否符合平台可以管理的内容、我还想在数据库中导出数据。 此外、不应将传感器视为"开发"、因为唯一的变化假设是传感器云 URL。

    感谢您对本主题的大力支持和澄清、

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesu:

    请与我们联系并提供这些产品的 URL,以便我可以根据您的建议严格订购。这些产品是方案所需的,、、Launchpad、兼容的 Booster Pack、sail Plugin。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是开始进行设置所需项目的链接。

    请记住、我们没有 sensortag 等同等的演示、它使用 HTTP、MQTT、配置、OTA 等 但我们有许多单独展示这些功能的演示。  

    CC3220SF Launchpad (LP for Short)可与我们的 CC32XX SDK 配合使用。 从价值的角度来看、CC3220SF 在 Wi-Fi sensortag 方面比 CC3200前代产品提供的功能要多得多。 有一个开箱即用的 IBM Watson 演示。 配置、HTTP、OTA 等 器件上的每个功能都有开箱即用的演示、您可以进行修改。  

    BoosterPack 是一款传感器板、旨在与我们的任何 Launchpad 兼容。 您只需将其插入我们的 LP 并下载 sail 插件软件、该软件包含使用每个传感器的大量示例。

    当然、如果您有任何问题、您可以随时将其发布在 E2E 上、我们将随时为您提供帮助。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了来自 Jesu 的回答。 根据您的第一个问题、您似乎已经拥有 CC3235SF LaunchPad。 如果您想使用此套件、则无需购买 CC3220SF LaunchPad。 CC3235SF LP 将执行与 CC3220SF LP 相同的任务、甚至会稍微好一点。 传感器 BoosterPack 应与传感器 BoosterPack 配合使用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SAIL 插件中没有 CC3235SF 示例、但我可以确认 CC3220SF 示例可以与它配合使用。 如果您已经拥有 CC3235SF、只需使用它。

    Jesu