This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:为外部 ADC 编写 SPI 驱动程序

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/873415/cc3220sf-launchxl-writing-a-spi-driver-for-external-adc

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我必须编写 SPI 驱动程序才能从外部 ADC 采集数据到 CC3220中。 如果我甚至不使用 RTOS、那么我应该创建线程来运行函数吗?

在 SDK 中的一些非 RTOS 示例中、我看到正在使用线程。 我如何编写一个尽可能简单的简单程序、就像编写一个调用 SPI 驱动程序以获取数据的主文件一样?

谢谢、此致

苏德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudep、

    您在中看到了哪一个 noRTOS 示例?

    您不需要在这些示例中创建线程。 我认为惯例仍然是调用 main 函数"mainThread"、但它实际上并不是一个线程。 它只是从"main()"函数发出的函数调用、在 while (1)中结束。

    无需调用"mainThread()"函数。 您可以直接在这些示例之一的"main()函数中编写代码。

    此致、

    本·M