主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好、就像 Kiril Zyapkov 一样、我发现 UniFlash 的一部分 SLImageCreator 无法在安装了全功能 Python2和 Python3的 Arch Linux 系统上运行。 将默认 Python 从3更改为2没有帮助。 该误差类似于 Kiril 的误差。
MOD 为 NULL - structTraceTM (最近一次调用的最后一次): 文件"/usr/lib/python2.7/struct.py、第1行、在中 从_struct import * ImportError:没有名为_struct mod 的模块为 NULL - pyimod02_archiveTracback (最近一次调用最后一次): 文件"/home/user/Downloads/sl_image_creator_gen3/venv_ic/lib/python2.7/site-packages/PyInstaller/loader/pyimod02_archive.py、第28行、位于中 ImportError:没有名为 struct mod 的模块为 NULL - pyimod03_importersTracback (最近一次调用最后一次): 文件"/home/user/Downloads/sl_image_creator_gen3/venv_ic/lib/python2.7/site-packages/PyInstaller/loader/pyimod03_importers.py、第24行、位于中 ImportError:No module named pyimod02_archive traceback (最近一次调用最后一次): file " "、第15行、输入 导入错误:没有名为 pyimod03_imiliber_pyiboot01_bootstrap 的模块 返回-1
我认为封装必须做出不正确的假设。 考虑到几年后的情况、这里是否有人知道原因?