This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/872562/cc3220s-launchxl

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

我经常在   cc3235sf 器件上获取 sl_error_WLAN_get_network_list_EAGAIN SL_WlanGetNetworkList。

我在延迟1秒后尝试了10次。

我已将扫描策略启用为1、扫描间隔为1秒。

#define CHANGE_MASK_All_5G (0x1F7FFFF)
#define CHANNEL MASK_ALL (0x1FFF)
#define RSSI_TH_MAX (-95)

ScanParamConfig.RSsiThreshold = RSSI_TH_MAX;
ScanParamConfig.ChannelsMask = channel_mask_all;

ScanParamConfig5G.RssiThreshold = RSSI_TH_MAX;
ScanParamConfig5G.ChannelsMask = channel_mask_all_5G;

SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params、sizeof (ScanParamConfig)、(uint8_t *)(&ScanParamConfig));

SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params_5G、sizeof (ScanParamConfig5G)、(uint8_t *)(&ScanParamConfig5G);

sl_WlanPolicySet (sl_WLAN_policy_scan、sl_WLAN_scan_policy (1、0)、(uint8_t*)(&ScanIntervalinSec)、sizeof (ScanIntervalinSec));

该器件仅在站点模式下运行。 我正在尝试在连接和断开状态下获得扫描结果。

有人能否提供有关设备与 AP 连接以及设备断开连接时扫描结果如何受到影响的更多详细信息?

何时制定了电源策略? 当有连接策略"自动"和"快速"时、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    启用扫描策略后、无论连接/断开还是处于 AP/STA 模式、它都会运行。  

    您遇到的错误可能意味着扫描结果尚未就绪、请重试、或者扫描策略未启用。 我看不到代码有问题、因此您可能只是在尝试获取结果之前设置了更大的延迟。

    Jesu