主题中讨论的其他器件:CC3235SF
我经常在 cc3235sf 器件上获取 sl_error_WLAN_get_network_list_EAGAIN SL_WlanGetNetworkList。
我在延迟1秒后尝试了10次。
我已将扫描策略启用为1、扫描间隔为1秒。
#define CHANGE_MASK_All_5G (0x1F7FFFF)
#define CHANNEL MASK_ALL (0x1FFF)
#define RSSI_TH_MAX (-95)
ScanParamConfig.RSsiThreshold = RSSI_TH_MAX;
ScanParamConfig.ChannelsMask = channel_mask_all;
ScanParamConfig5G.RssiThreshold = RSSI_TH_MAX;
ScanParamConfig5G.ChannelsMask = channel_mask_all_5G;
SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params、sizeof (ScanParamConfig)、(uint8_t *)(&ScanParamConfig));
SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params_5G、sizeof (ScanParamConfig5G)、(uint8_t *)(&ScanParamConfig5G);
sl_WlanPolicySet (sl_WLAN_policy_scan、sl_WLAN_scan_policy (1、0)、(uint8_t*)(&ScanIntervalinSec)、sizeof (ScanIntervalinSec));
该器件仅在站点模式下运行。 我正在尝试在连接和断开状态下获得扫描结果。
有人能否提供有关设备与 AP 连接以及设备断开连接时扫描结果如何受到影响的更多详细信息?
何时制定了电源策略? 当有连接策略"自动"和"快速"时、
此致