This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:小型 CC3220MODA (CC3235MODA)制作板

Guru**** 2381380 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/872302/cc3220moda-small-form-factor-cc3220moda-cc3235moda-maker-board

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

我开发了一个小型 CC3220MOD 制作电路板、该电路板将所有 GPIO 和其他相关信号细分到支持面包板的0.1英寸间距 SIL 连接器上。 这是为了我自己的项目目的、但可能对更广泛的受众有用。 (设计应该也适用于即将推出的 CC3235MODA 解决方案)

我正在寻找相关的营销或其他 TI 联系人进行进一步讨论。

此致、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    感谢您的分享!

    谢谢、
    本·M