This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:尝试寻找合适的器件组合、从而创建基于 CC3235S 的无线传感器集线器、将数据推送到云。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, HDC2010EVM, OPT3001EVM, LMP91200, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/870274/launchxl-cc3235s-trying-to-source-the-right-parts-mix-for-a-creating-a-cc3235s-based-wireless-sensor-hub-that-pushes-data-to-the-cloud

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235SHDC2010EVMOPT3001EVMLMP91200ADS1120

我们正在对场传感器进行原型设计、该传感器读取温度、湿度、照度和 pH、然后通过家庭无线网络将传感器数据中继到云。 我们使用所有 TI 组件构建原型、使用所有开放源码 Raspberry PI 或 Arduino 组件构建原型。 我们在采购器件和构建开源版本方面发现了大量文档、但 TI 方面的内容很少、因此我们编写此电子邮件是为了验证以下 TI 器件列表是否是 TI 开发的最佳起点。 我们希望通过微控制器和本地无线互联网连接将以下传感器数据推送到 Microsoft Azure 上的数据库。

微控制器=具有 SimpleLink 的 LaunchXL CC3235S
温度和湿度= HDC2010EVM
Lux = OPT3001EVM
PH = ADS1120和 LMP91200

我们先前尝试在 CC3235S 上构建无线传感器集线器、该集线器通过具有混合传感器类型的家庭 WiFi 网络将数据推送到云端(TI 和非 TI) 失败、因为使用非 TI 传感器的 CC3235S 的示例代码太少...但云集成部分工作良好。   

在集成混合传感器类型时、我们随后尝试使用前代板 CC3220、但在云集成时失败。

我们现在尝试对所有 TI 器件重复此练习、但如果我们从错误的 TI 组件列表开始、我们不希望浪费大量时间和金钱。