This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:如果县代码发生更改并且 WiFi 模式也发生更改、信号强度/质量是否相同?

Guru**** 2393695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/871223/cc3120mod-is-the-signal-strength-quality-same-if-county-code-changed-and-also-wifi-mode-changed

器件型号:CC3120MOD

大家好、  

根据程序设计人员指南3.3.2.2、如果使用 AP 模式、可使用通道1-11ch (如果美国国家/地区代码)、但 JP 和 EU 为1-13通道。  

此外、如果使用基站模式、则美国提供的通道1-11ch、但 JP 和 EU 为1-13ch。  

信号强度/质量是否与模式和国家/地区代码设置无关?  

此致、NY

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纽约州

    是的、更改国家/地区代码设置将更改信号强度、尤其是带边通道。 这样做是为了通过按地区划分的监管认证。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    非常感谢!