This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MODBOOST:无法在 AP 模式下启动 DHCP 服务器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MODBOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/871842/cc3100modboost-unable-to-start-dhcp-server-in-ap-mode

器件型号:CC3100MODBOOST

我将 在 AP 模式下使用 CC3100MODBOOST 板、连接到另一个开发板。

进入 AP 模式(我已通过连接辅助设备验证工作正常)后、我停止 DHCP 服务器、设置配置、然后尝试启动它。

进入 AP 模式和尝试启动 AP 模式时、我都会收到状态为-83 (sl_ERROR_DHCP_SERVER_ENABLE_FA故障)和发送器11 (sl_ERR_SENDER_DHCP_SERVER)的 SL_DEVICE_ERROR_EVENT 类型的常规事件。

SL_NetAppStart (sl_NET_APP_DHCP_SERVER_ID)返回错误代码-6。

固件和驱动程序版本:

ID (67108864) FW (31.1.0.5.0.2) PHY (1.0.3.37)
NWP (2.11.0.1) ROM (13107) HostDrv (1.0.1.11)

随附 NWP 日志:

e2e.ti.com/.../nwp2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀。  我想说:在进入 AP 模式和尝试启动 DHCP 服务器时...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 DHCP 服务器的设置与 AP 模式的设置之间存在冲突。 例如,DHCP 池范围超出当前子网。 请检查此设置。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊。  是的,事实证明我使用宏 sl_IPv4_VAL ()来设置我的网络掩码,并且所有其它地址的字节顺序都相反。  修复已解决初始错误的问题、以便我将其标记为已解决。

    我仍然遇到 DHCP 服务器的问题、因为它似乎不会传递地址、但如果我无法使其正常工作、我稍后会发布有关它的新问题。