This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:内核驱动程序是否会影响 FCC 合规性

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/871971/wl1837mod-does-the-kernel-driver-affect-fcc-compliance

器件型号:WL1837MOD

假设

  • 我正在使用 WiLink 8 WL1837MOD
  • 我需要从 Linux 内核4.x 升级到5.x
  • 在上述升级中,我的.INI 文件和.bin 文件正在保持不变
  • INI 文件中限制了我的区域化(我的应用程序无法选择在.INI 文件中不可用的区域)

内核驱动程序中的任何内容是否会影响 FCC 合规性?

如果不是、那么假设是正确的:当我从 Linux 内核4.x 升级到5.x 时、我不必重新考虑/重新执行 FCC 合规性。

我意识到 WiLink WL1837MOD 在其参考设计中已达到 FCC 预合规性。 但我在测试报告中看不到对.bin 或.INI 版本的任何引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    只要 INI 和固件 bin 文件相同,升级内核驱动程序版本就不应影响 FCC 兼容性。  

    谢谢

    Saurabh