This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD Pout/EVM 与电流性能间的关系

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/871727/cc3135mod-cc3135mod-pout-evm-vs-current-performance

器件型号:CC3135MOD

您好!

在 CC3135MOD 器件的数据表(SWRS225A)中、P19-20的 PoUT 与电流间的关系图中有一些奇特的波形图、其中电流在功耗略微降低时会急剧下降。 对于54Mbps 模式、对于~40mA 的电流下降、Pout 似乎几乎没有下降。

1) 这种行为的原因是什么?  

2) 当电流急剧下降时、EVM 会发生什么情况? 最好将 EVM 与 PoUT 和电流一起绘制出来。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    让我与我们的硬件团队一起验证这方面的答案。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    但愿一切顺利。 请参阅以下我的回答:

    在 CC3135MOD 器件的数据表(SWRS225A)中、P19-20的 PoUT 与电流间的关系图中有一些奇特的波形图、其中电流在功耗略微降低时会急剧下降。 对于54Mbps 模式、对于~40mA 的电流下降、Pout 似乎几乎没有下降。

    1) 这种行为的原因是什么?  

    无线电中有许多射频组件用于设置输出功率、以确保我们满足 IEEE 要求。 在较高的功率水平下、电流会更高、因为在无线电范围内、与较低的功率设置相比、我们很可能需要混频器或 VCO 等模块在较高的电平下运行。 在较低的功率设置下、我们还可以从较低输出功率的 PA 1dB 压缩点得到进一步的支持。 因此、在4/5之间的设置中、您会看到输出功率同样降压时电流下降较大。

    2) 当电流急剧下降时、EVM 会发生什么情况? 最好将 EVM 与 PoUT 和电流一起绘制出来。

    在所有情况下、我们都保持 IEEE 规范。 我们的目标是最大输出功率在 IEEE 规范的1dB 以内。 在降低输出功率时、我们通常具有更大的裕度、但至少与规格相差1dB。

    谢谢、

    Riz