This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:cc3220MOD

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/869859/cc3220moda-cc3220mod

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MODCC3220SUNIFLASH

您好!

  我正在使用 cc3220s launchpad 和 cc3220mod。 我将固件刷写到 cc3220s launchpad、但使用 uniflash 进行编程时遇到了 cc3220mod 问题。这是在定制板上刷写 cc3220mod 的最佳方法。 我为闪存和 UART TX、UARTRX 提供(TCK、TMS、TDI、TDO、RST)配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使用 Uniflash 软件上传代码、需要使用 UART (RX、TX、GND、RST)从 CCS 进行调试、您需要使用 JTAG (TMS、TCK、TDI、TDO、GND)。 您在 此处 链接的原始问题中找到的其他信息。 请勿忘记在模块上设置 SOP 模式1-0-0 (2-1-0)。

    如果您提供了有关模块如何连接到 LaunchPad 的高质量照片、我会告诉您您发生了什么错误。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

          感谢 Jan 提供解决方案。 我尝试它的两种工作方法。

    Mahesh Idupulapati、

    TechDNA Technologies。