This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:创建 OTP 元文件时出错

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/871384/cc3235sf-error-creating-otp-meta-file

器件型号:CC3235SF

您好!

我正在尝试使用文档“使用 SimpleLinkTmWiFiRegistered设备进行供应商设备验证”创建我们自己的证书目录,但我遇到“工具 meta”命令错误(7.2.1节)。

我遇到的错误是:"error:list index out of range"。

您是否有关于 此错误的更多指定信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您正在使用哪个 unfilash/imageCreator 版本? 我刚刚验证了该命令是否适用于5.2.0版。

    我只能猜测根证书的格式不正确。

    请提供用于创建证书和 OTP (元数据)的命令列表?

    谢谢、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我使用的是5.1版本。 我刚刚更新了、它能够创建文件。

    谢谢、

    Kevin