This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:CC3220 WPA3支持?

Guru**** 2577005 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/871677/cc3220sf-cc3220-wpa3-support

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:CC3135

大家好、

我注意到、CC3235器件的 WPA3个人版将在下一个 SDK 版本(v3.40)中提供。 但 CC3220呢? CC3220是否支持任何路线图或 WPA3?

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前的每一个迹象都表明、由于修补程序空间的要求、我们无法在 CC3220上支持 WPA3。  因此、到目前为止、唯一的发展蓝图是 CC3235/CC3135。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    理解、感谢您提供信息。

    1月