This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如何使用 Microsoft Azure 服务发送湿度和温度?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/869396/cc3220s-launchxl-how-to-send-humidity-along-with-temperature-using-microsoft-azure-service

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220STMP116

你(们)好。

我们将 BME280传感器连接到 CC3220S、使用 i2cbme280中提供的示例、我们能够测量湿度。 我们使用它测量温度和湿度。 现在、我们需要将 使用 BME280传感器测量的温度和湿度发送到 Azure。 我们已经了解了为向 Azure IOT 发送消息而提供的示例、但该示例涵盖从 TMP116发送的温度、我们如何使用它发送 测得的温度和湿度? 您能否提供一些有关如何实现该目标的指针或参考?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您可以使用来自 sail 插件的 BME280示例、并且您希望能够将此传感器数据发送到 Azure 云。 如果是、我们有一个适用于 CC32XX 的 Azure 插件、您可以在此处下载该插件。 可 在此处找到相关文档。 在我看来、从 Azure 示例中工作并将 BME280示例功能添加到其中会更容易。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和指引、Jesu。

    我们正在使用 CCS 云、以及如何将 sail 插件驱动程序导入 Azure CC32XX 示例? 有什么有关 CCS 云的帮助吗?

    如果不能、请提供一些有关在 CCS IDE 中使用它的指导?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 云中、当我尝试将 Azure IP 监控器演示示示示示例与 bme280配合使用时、我在控制台中收到此错误"无法打开源文件"ti/saipe/bme280/bme280.h"

    我们需要将 sail 插件导入到 CCS 云中、然后再导入到我们工作的项目中。 如何执行该操作并导入它? 您能否提供一些指导/参考?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够从 TI Resource Explorer 导入 BME 示例。 sail 插件示例可在 SDK 插件文件夹中找到。 当您为合适的器件选择感兴趣的示例时、窗口右上角有一个"import to CCS"按钮。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、确实我们知道您提供的步骤、在尝试完所有步骤后、我们在论坛上发布了问题。

    在我们的分析中、我们发现物联网插件支持 Simplelink SDK 版本3、sail 插件支持 Simplelink SDK 版本2、并在 CC3220S 电路板上进行了测试。 这就是我们无法将 ti/sail /bme280/bme280.h 包含在我们的 CCS Cloud 中的 Azure IOT 示例的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的。 遗憾的是、Simplelink SDK 版本3与最新版本的 sail 插件不兼容。 此时、您有两个选项:

    1. 等待本月晚些时候发布下一版本的 sail 插件
    2. 使用 CCS IDE 而不是 CCS 云

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、还有任何我们可以等待的准确发布日期?