This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3120BOOST:同步丢失错误调试

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, CC3120, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/869950/ccs-cc3120boost-sync-loss-error-debugging

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047CC3120UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 cc3120 booster pack 将互联网添加到 msp430fr6047 (EVM430-6047)。 我配置了 SPI 和 GPIO 引脚、并移植了最新的 SDK 以与电路板配合使用。 我正在使用 TI RTOS 和 CCS 来构建我的代码。 我能够使用 sl_Start() API 在站点模式下成功启动器件。 但是、我随后调用的任何其他 API 都会给我一个致命的"同步丢失错误"、之后什么也不起作用。 尝试使用 sl_Stop()并使用 sl_Start()重新启动无法将其恢复到站点模式。 我使用的 SDK 版本是 2_40_00_22。  请建议我调试此问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    这是我们的 cc3x2x 主机驱动程序的一个已知问题。 我建议下载最新的 CC32XX SDK 以改用该主机驱动程序。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我已使用 Uniflash 更新了 cc3120 BoosterPack 和最新的服务包。 我能够以 Station 角色启动设备、此时将生成一个 WLAN 事件、如下所示:

    [事件] STA 连接到 AP - BSSID:48:xx:xx:xx:xx:xx、SSID:FiOS-xxxx (我在此处特意删除了字母并替换为"x")

    [ERROR]-致命错误:检测到同步丢失

    在某些重新启动中、我向前推进了一步、如下所示(此 IP 地址采集只是零星的、我无法始终如一地执行此步骤):

    [NetApp 事件]获取的 IP:IP=192.0.168.0,Gateway=1.0.21.0

    [ERROR]-致命错误:检测到同步丢失

    此处的 IP 地址应为192.168.1.21,但看起来会发生转换。 您能给我一些有关如何调试的线索吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    由于您使用的是 MSP430、因此很难知道会发生什么错误。 请记住、我们没有在 CC3120上本地支持 MSP4320的软件。 我建议您从 MSP430升级到 MSP432、因为一切开箱即用。

    Jesu