主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047、 CC3120、 UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试使用 cc3120 booster pack 将互联网添加到 msp430fr6047 (EVM430-6047)。 我配置了 SPI 和 GPIO 引脚、并移植了最新的 SDK 以与电路板配合使用。 我正在使用 TI RTOS 和 CCS 来构建我的代码。 我能够使用 sl_Start() API 在站点模式下成功启动器件。 但是、我随后调用的任何其他 API 都会给我一个致命的"同步丢失错误"、之后什么也不起作用。 尝试使用 sl_Stop()并使用 sl_Start()重新启动无法将其恢复到站点模式。 我使用的 SDK 版本是 2_40_00_22。 请建议我调试此问题的方法。