This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835是否支持 WPA2/WPA3/TLS1.0/1.1/1.2/1.3?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/871296/wl1835mod-whether-wl1835-can-support-wpa2-wpa3-tls1-0-1-1-1-2-1-3

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

大家好、

我是否可以确认 WL1835是否支持以下内容:

1.WPA2;

WPA3;

3.tls1.0/1.1/1.2/1.3?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) WPA2 -绝对是。

    2) WPA3 -我们将在2020年增加对 WPA3的支持

    3) TLS 版本支持-这由更高层的软件处理、但驱动程序/SDK 可能存在一些依赖关系、因此我将请我们的专家之一提示您。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TISDK (Arago)版本支持 openssl1.1.1和 openssl1.0。 TISDK 的下一个版本(基于 Zeus/2020)将仅支持 openssl 1.1、因为 openssl 1.0已弃用。

    https://en.wikipedia.org/wiki/OpenSSL

    Openssl1.1.1支持 TLS1.3。  

    谢谢