This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:本地 OTA 更新失败

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/870388/ccs-cc3220sf-launchxl-local-ota-failed-to-update

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我的客户使用 cc3220sf launchpad rev-A、SDK 版本:simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05

他点击了以下链接、但失败了

http://software-dl.ti.com/ecs/SIMPLELINK_CC3220_SDK/1_40_01_00/exports/examples/rtos/CC3220S_LAUNCHXL/demos/local_ota/README.html 

正在上传100%、 但 显示 CC3220更新失败

e2e.ti.com/.../0106Local_5F00_OTA_5F00_Log1.txt

请帮助。

BR、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    OTA 已成功通过、但新版本存在问题(与 AP 的连接失败)。 一旦连接超时- MCU 将重新启动并恢复到旧版本。

    它可以与 MCU 映像(尽管看起来使用的是相同的本地 OTA 映像)或网络处理器 SP (是否可以在没有 SP 的情况下尝试更新? 如果可以正常工作、请确保 SP 正确)。

    您还可以尝试扩展 ASYNC_EVT_TIMEOUT 的值(在 local_ota_task.c 中)并查看其是否有用。

    BR、

    Kobi