This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:TI 是否曾尝试让 MCU 适应环境

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/870229/cc3100boost-did-ti-ever-get-around-to-making-the-mcu-adapt

器件型号:CC3100BOOST

文档 SWRU371说明有一个适配器板可帮助 将 CC3100BOOST 连接到其他 MCU。  我确信它也是为了支持其他升压套件。

自该文档发布以来已经5年了、而且自被问及:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/383915

他们会不会随它一起出来?  OS 这只是 TI 的另一个死端吗?

很明显、我可以压接自己的接头、甚至可以进行绕线(!!) 目标器件的连接。  但是、我想、除了作为螺钉隔板剥离外、这种板上可能还有其他有用的电路。  是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下链接。 我认为这是您正在寻找的解决方案。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ummm、nope。  无论如何都谢谢。

    这是一组专为插入 STM32 MCU 板而设计的插座接头。  

    我将自己接线。