This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:AM3352 + WL1801MOD 上的内核严重问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/870055/wl1801mod-kernel-panic-issue-on-am3352-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD
主题中讨论的其他器件: AM3352

您好!

您是否有关于 AM3352 + WL1801MOD 的内核严重问题的信息?
对于11000次重新引导,我们看到了附加的日志文件2次的问题。
我们需要解决此问题;因为应用程序/系统软件是从远程环境更新的、并且在执行了重新启动命令之后。

硬件和软件信息如下所示。
器件:AM3352 + WL1801MOD
处理器 SDK 版本(Linux):4.0.0.4
固件:
 PHY 固件版本:版本8.2.0.242
 wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.78)

e2e.ti.com/.../wlcore_5F00_kernel_5F00_panic.txt

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、  

    您能否尝试使用内核版本4.19的最新版本 AM335x SDK v6.01进行测试?  

    此致、  

    Sudharshan K N