This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC3220S-LAUNCHXL:如何将 cc3220连接到 Uniflash 的外部 cc3220模块

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/869871/webench-tools-cc3220s-launchxl-how-to-connect-cc3220s-to-external-cc3220-module-for-uniflash

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

IAM 尝试将 cc3220连接 到外部 cc3220 TX 和 Rx 引脚已连接、但其中存在一些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh、

    请确保将 TX、RX、GND 和 RST 连接到另一个板、并且两个板都已通电。

    BR、

    Vince