This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF:域名语法&验证

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/869761/ccs-cc3220sf-domain-name-syntax-validation

器件型号:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我希望 明年为应用团队的所有成员祝一切顺利。

是否有人可以查看 NWP 代码让我知道如何验证域名(通过 SL_NetApp_DEVICE_domain 保存参数)? 我需要在 GUI 中添加额外的验证层。 因此,我需要知道哪些域名是有效的,哪些不是有效的。

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    快乐的假期!

    我刚刚检查了、似乎我们要执行以下操作来验证域-

     

    1.验证总域的长度是否不超过最大域大小

    2.检查第一个字符以验证它是否为字母

    3.检查以下字符以验证其字母、数字或"-"是否为字母、数字或"-"

    4.检查标签中的最后一个字符以验证它是字母或数字。

    如果其中任何一个失败、我们将返回错误。 希望这对您有所帮助!  

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的详细回答。

    1月