This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如何将 TSL2591传感器与 TI CC3220S 连接?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/869397/cc3220s-launchxl-how-to-interface-tsl2591-sensor-with-ti-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

你(们)好。

如何将 TSL2591传感器与 TI CC3220S 连接?  

我们是否有一个将 CC3220S 与 TSL2591连接的示例? 您能否提供任何参考或指示?

TI 是否仅支持其传感器并提供驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLS2591是由 AMS 制造的 I2C 传感器。 在互联网上、您将 找到数据表 、根据这些数据表、您需要自行编写此传感器的支持文件。 作为如何在 CC3220上使用 I2C 外设的参考、您可以使用来自 CC3220 SDK 的 i2ctmp 示例( \examples\rtos\CC3220S_LAUNCHXL_drivers\i2ctmp\ )。 作为与 TLS2591通信的示例、您可以使用 Arduino 驱动程序。

    TI 不会为与 CC3220兼容的所有自有传感器提供驱动程序。 TI 提供 了支持 很少特定传感器的传感器和传动器插件。

    1月