This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:将2.4GHz MIMO 与 WL1837MOD 结合使用

Guru**** 2928400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/786154/linux-wl1837mod-use-2-4ghz-mimo-with-wl1837mod

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

大家好、

我的目标是将802.11n 与 MIMO 结合使用、以提高 Wifi 性能。 我使用 TI 模块1837、2根2.4GHz 天线、0根5GHz 天线为我的系统配置了/usr/bin/wlconf/configure.sh 脚本。

正如预期的那样、对于 MIMO、我的二进制/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin 配置了2 ant2_4和 HT.mode=0x00。 请找到随附的我的 wl18xx-conf-dump.txt。 我将主机配置为在2.4GHz 下支持802.11n、但在测试期间、我看不到与基本 SISO 配置有什么区别。 请查找我的 Twiga-hostapd.conf。 DART MX6用于我们的 Mamba 产品、这是一个 IP 流平台。 当我通过 WiFi 读取计算机上的流时、如果我拔下 ANT2、我看不到任何区别、而如果我拔下 ANT1、我就会丢失流。 就像在 MIMO 中配置了2根天线一样、仅使用 ANT1、就像在经典 SISO 模式下一样。

请查看随附的 iw list 命令和 iw wlan0 station dump 命令的结果。 我的 Rx 比特率从 MCS 0变为 MCS 7、但比 MCS 7低。 我在 SISO 中具有相同的结果。

下面是免费 WiFi 分析器工具 LinSSID 的视图。

我的配置是否适合使用802.11n 2.4GHz MIMO? 如何查看 ANT2对我的 WiFi 通信的影响?

提前感谢、

C édrice2e.ti.com/.../5658.wl18xx_2D00_conf_2D00_dump.txte2e.ti.com/.../iw_5F00_wlan0_5F00_station_5F00_dump.txte2e.ti.com/.../iw_5F00_list.txte2e.ti.com/.../twiga_2D00_hostapd.conf.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否曾尝试测试 Iperf UDP Tx/Rx? 您获得的吞吐量是多少?
    在启用 MIMO 的情况下、您在测试 UDP 时应获得~100Mbps。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否确认您的 AP 是否设置了 MCS7至15的调制率? 这就是 MIMO 的工作地点。 您是否还处于受控环境中进行测试? 如果您处于高流量区域、您可能无法达到更高的速率。

    从无线电的设置来看、它看起来不错、因此我们需要更仔细地查看环境和 AP 的设置。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rizwan、您好!

    感谢您的回答、我如何知道我的 AP 是否设置了 MCS7至15的调制率? 我应该是在配置 MIMO。 在哪里可以找到此信息?

    我不在受控环境中、但我们没有很多其他 WiFi AP。 这是一个很好的测试环境。 对我来说、它来自配置。

    此致、谢谢、

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    感谢您的回答。 我已经完成了 iperf 测试、让我们看看我的结果:

    我没有 MCS7以上的内容... 我在 MIMO 中进行了配置、但可能我需要配置更多内容才能使用 MCS8以及 Rizwan 所说的更多内容。

    此致、谢谢、

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedric、

    您可以查看您的 AP 配置是否支持更高的速率。 您可能还可以查找 AP 的型号、以查看它是否支持 MIMO。 并非所有 AP 都这样做。 最好的方法是具有一个 AP、您可以针对调制速率进行配置、并进行设置以获取准确的推进器数据。 如果您是通过辐射进行这一切操作、那么清洁的环境非常重要。 正如我们提到的、一旦您设置了 MIMO (2根天线)的无线电、则需要检查 AP 侧的功能。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我使用校准器测试我的系统。 我使用 MIMO 20Mhz 传输数据、并使用示波器在我的两根天线上观察2、4Ghz 信号。

    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道1 0 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 300 27 4065 0 0 0 0 98:84:E3:C5:9E:84 74:da:38:6a:E4:da 0

    在我的配置中、天线2的信号非常低、我仍然被 MCS7锁定。 MIMO 似乎有效、但我不明白为什么我没有 MCS 8等。 你有什么想法吗?

    此致、

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rizwan、您好!

    我在 AP 中使用 imx6、我认为您是对的。 我的 hostapd 配置可能不支持高 MCS 速率。 我在第一个帖子中附加了我的配置、您是否有支持它的 hostapd 配置?

    此致、

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    在这里,我的 hostapd.conf:

    接口=wlan0
    SSID=测试
    HW_MODE=g
    通道= 1
    WMM_ENABLED = 1
    ieee80211n=1
    HT_capab=[HT40+][SHort-GI-40][DSSS_CCK-40]

    即使我使用 iperf3 -c 10.0.0.13 -u -b 100m 进行测试、我也会锁定在59Mbits/sec iw list 命令为我提供以下行:
    HT 最大 RX 数据速率:144Mbps
    支持 HT TX/RX MCS 速率索引:0-15
    比特率(非 HT):
    * 1.0 Mbps
    * 2.0Mbps (支持短前导码)
    * 5.5Mbps (支持短前导码)
    * 11.0Mbps (支持短前导码)
    * 6.0 Mbps
    * 9.0 Mbps
    * 12.0Mbps
    * 18.0Mbps
    * 24.0Mbps
    * 36.0 Mbps
    * 48.0 Mbps
    * 54.0Mbps
    因此、我的 AP 似乎支持 MCS 0-15、但我的比特率不高于59Mbs。
    您有什么想法来解决我的问题吗?

    提前感谢、此致、
    C é dric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我怀疑我用于在 PC 上使用 Wifi 的 USB Wifi 软件狗不支持 MIMO。 因此、我使用了一台 MIMO 兼容路由器、并将我的系统配置为工作站模式、以将我的系统与我的 PC 连接、然后我再次执行了 iperf 测试。 现在、我有良好的速率、直至100Mbs。 我现在将命令一个新的 MIMO 转换器、以在 AP 模式下测试我的系统、但它应该可以正常工作。

    感谢您的支持和良好的想法、

    此致、

    C é dric