This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:突然断电和 RTC 可继续运行

Guru**** 2393435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/787994/cc3120mod-abrupt-power-removal-and-rtc-survival

器件型号:CC3120MOD

您好!

我想知道、如果发生意外的主电源损耗(产品的电源适配器已从壁式插座中移除)、是否可以保留 RTC (使其保持活动状态)。

RTC 是否有独立的电源轨? 在这种情况下、超级电容器或类似器件可能会在意外的主断电期间维持 RTC 的电源。

如果主机 MCU 决定"复位"从 WiFi 模块(即、如果它变得无响应)、同样的情况也适用- RTC 是否会保持其当前时序?

HC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    不可以、RTC 没有自己的电源轨。 如果您需要具有备份功能的可靠 RTC、则最好使用具有小型电池(或超级电容器)的外部 RTC。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、

    我一段时间没有听到您的反馈、因此我将关闭此主题。 对于任何其他查询、请启动新主题帖。

    BR、