This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200配置 AP

Guru**** 2588955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/782204/cc3200-provisioning-ap

主题中讨论的其他器件:CC3200SDKCC3200CC3100

各位专家、您好!

我正在运行 Simplelink 配置 AP 代码、但会显示一个弹出窗口、表示配置序列尚未启动。 设备正在等待发送配置。 它发生了故障。

我使用的 SDK 版本是 CC3200SDK_1.3.0

服务 包是 CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.131-2.11.0.1

在用户中、我未对该 include 进行注释

  1. "配置_api.h"
  2. 定义 SL_EXT_LIB_1 SL_Provisioning。  

但在 common.h 中、我已经在 common.h 中设置了 SSID 和密码

请告诉我 哪里出了问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    您是否在修改 user.h 后重建了主机驱动程序库? 请按照本帖子中的说明进行重建、然后将主机驱动程序链接到 PROVISIONING_ap 项目:
    e2e.ti.com/.../2331715

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。

    此致、
    Michael