请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好、社区
在哪里可以阅读或有人解释 FreeRTOS 任务优先级如何与其他中断相结合?
假设我们有 GPIO 中断、我的第一个问题是:在哪里定义了 GPIOCC32XX_Config 的.intPriority 成员? 能否以不同的方式配置各个 GPIO?
2.那么,这些优先级与 FreeRTOS 的任务优先级有何关系?
3.在使用驱动程序库时如何配置 UART 中断的优先级?
谢谢!