This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:使用 SPI 进行主机编程

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/785732/cc3100-host-programming-using-spi

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尝试使用通过 SPI 进行的主机编程更新我们的 CC3100固件。

使用服务包 OTA_1_0_1_13_2_11_0_1_UCF。

read_version 正常、但文件打开创建失败、并显示错误-101。

读取版本失败。 错误代码:-100

这是 CC3100R 器件
NWP 0.219.108.0
Mac 31.243.0.179.255
PHY 124.41.0.0


打开 ServicePack 文件

/*使用回滚、安全和公开写入来创建/打开128KB 的服务接收文件*/
cli_Write ((_u8 *)"\r\n\r\n Openning ServicePack 文件");
RetVal = sl_FsOpen (“/sys/servicepack.ucf”,
FS_MODE_OPEN_CREATE (LEN_128KB、_FS_FILE_OPEN_FLAG_SECURE |_FS_FILE_OPEN_FLAG_COMMIT |_FS_FILE_PUT)、
&Token、&fileHandle);
if (RetVal < 0)

sprintf (printBuffer、"\r\n 无法打开 ServicePack 文件。 错误代码:%d"、(int)RetVal);
cli_Write ((_u8 *) printBuffer);

我们没有 CC3100引脚的串行连接、只有 SPI 接口。

有什么想法,这不起作用? 其他选项?

Clark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    我假设您已经阅读了此 wiki processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Production_Line_Guide

    -您是否已经格式化了 sFlash?
    -错误代码-100 (sl_api_aborted)通常表示主机驱动程序有问题。 您是否已为您的 MCU 正确移植和测试了 SimpleLink 驱动程序?
    -错误-100是从_FsOpen() API 返回的? 您是否可以在 sFlash 中创建其他文件、其他文件则是 servicepack?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已焊接到 CC3100 TX/RX 的连接、并使用 Uniflash 来格式化和更新固件。 通过了所有 SPI 诊断、并且我为循环中挂起的 CC3100打开了另一个线程。