This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:有关 WL1831 + AM3352的 A2DP 的问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/785825/wl1831mod-a-question-about-a2dp-for-wl1831-am3352

器件型号:WL1831MOD
主题中讨论的其他器件:TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON

您好、香榭丽舍

我想通过 A2DP 同时向一组蓝牙耳机发送多个声音数据。

[问题]

目前,我们使用 TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON 中的示例代码“LinuxAUDM”作为参考。

这可以逐个发送一个 wav 文件。

我们正在通过使用 InitializeAudioEncoder()、SBC_Encode_Data()、AUDM_Send_Encoded_Audio_Data()等来寻找混合方法

您能告诉我们混合文件有任何分辨率吗?

非常感谢您的友好支持。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您描述的内容应在应用程序级别完成、而应用程序级别应在蓝牙层之上完成。
    它与我们的驱动程序/蓝牙固件无关。 就蓝牙而言、它是所有数据包。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    的确是的。。。 正如 Eyal 提到的音频混合、音频效果可以通过 Linux 音频/媒体框架(如 PulseAudio、GStreamer 等)来处理。 Bluetopia 栈不用于音频混合。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    明白。
    我们似乎需要考虑我们的应用级别。
    非常感谢您的快速回复。
    此致、
    Hitoshi