This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:认证

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/780883/wl1835mod-certifications

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1801MOD

您好!

WL18xxMOD 是否已针对所列国家/地区进行认证?

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xxMOD_Certificates

美国- FCC

加拿大- IC

欧盟- ETSI/CE

日本 MIC

 

我们对以下内容感兴趣(按优先级顺序):

澳大利亚- RCM

墨西哥–IFETEL/NOM

哥伦比亚–CRC

秘鲁–MTC

阿根廷–ENACOM/IRAM

智利–SUBTEL

乌拉圭–乌拉圭证券交易委员会

厄瓜多尔- SUPERTEL

巴西–ANATEL / INMETRO

新西兰–RCM/R-NZ

新加坡–iMDA

 

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确实、我们不会为器件的完整国家/地区列表进行认证。
    我们运行前面提到的主要认证。

    但是、几乎所有其他国家/地区都遵循以下3项主要法规:ETSI、FCC、TELEC、并运行几乎相同的测试。
    因此、在对3个主要测试进行认证的同时、我们涵盖了其余国家/地区的大部分测试。

    我相信这也是业界采用的方法,到目前为止,我们并没有收到客户的投诉。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    感谢您的及时响应、因为我们迫切需要以下方面的额外认证:
    墨西哥(IFETEL)
    阿根廷(ENACOM)
    -巴西(ANATEL)
    -(澳大利亚将按照您的指示接受现有报告)。

    TUV SUD 向我们表明:
    墨西哥(IFETEL)
    阿根廷(ENACOM)
    -巴西(ANATEL)
    要求在国家/地区进行测试、每次测试费用为14、000CDN。
    每个认证均以制造商名称(德州仪器(TI))命名。
    TI 是否在这些国家/地区销售 WL1835MOD、并且已经拥有这些认证?
    我们将 TI 视为一家全球公司、并选择了具有全球期望的 WL1835MOD。

    请致电我、以便我们讨论可能的解决方案。
    905-513-9160 x6017


    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    在我们的认证文档中列出的国家/地区之外、我不是我们(TI)模块认证政策的专家。
    我将此事分配给我们的硬件专家和营销经理、他们可能会为您提供更好的答案。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    对于我们没有认证的认证区域、我们可以帮助支持认证。 请注意、通常有2个认证路径。 一个是产品级、一个是模块级。 客户应在产品级别执行认证、TI 可以帮助支持认证所需的机密材料

    我们需要模块化认证、在某些情况下、这需要我们额外的研究/努力。 例如、如果需要在特定区域的模块盖上有 ID、这是我们无法支持的、因为这是我们生产线的变化。

    我星期一回到办公室,可以给你一个电话,进一步讨论,因此我们对以后的答复表示歉意。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    请随时通过 Rizwan.murji@ti.com 向我发送电子邮件以进行进一步讨论。 我相信你已经和梅森一起参加了这个项目、但如果不是这样、我们就可以把这个项目脱机。 我将关闭这里的线程。

    谢谢、

    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    THX...
    我将与我们的首席运营官(Barry Papoff)交谈、并与您联系。

    t
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!
    您的电话号码是什么?
    您尚未回复我们的电子邮件...

    由于 TI 通过分销渠道收回了其 FAE 和技术支持、并转到了仅在线支持、因此 TI 很难与之合作。
    它不是将其‘最佳’或最便宜的 IC,而是以合理的价格将其集成到 PCB 上的‘最易于使用且得到最佳支持的’IC。
    TI 在这方面有着失败的声誉。

    我们的产品中包含 TI WL1801MOD WIFI 模块、这主要是因为 TI 是一个全球性实体。
    我们的客户是全球劳动力、住宅安全、汽车和自动化行业的实体。
    现在、我们需要在全球推出我们的产品、通过电话获取人员的帮助非常困难。

    我们的时间表即将结束。
    我们拥有针对美国、加拿大和欧盟的 FCC、DOC 和 CE 认证。

    我们现在已进入以下国家/地区、并正在与 TUV 合作作为我们的实验室、我们需要与 TI 知识渊博、能干且易于访问的人员交谈、他们可以快速与我们合作。
    澳大利亚、新西兰
    墨西哥
    哥伦比亚
    阿根廷
    秘鲁
    智利
    乌拉圭
    新加坡
    巴西
    厄瓜多尔
    毛里求斯
    巴哈马
    马来西亚
    多米尼加共和国

    其中一些国家要求为模块和/或国内测试提供额外的证书。
    您能否告知您的电话号码、以便我们可以讨论我们的问题并开始工作?


    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    抱歉。 我刚向您发送了一封电子邮件、其中包含我的联系信息和几个时间隙、周一进行聊天。

    谢谢、
    Riz