This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200连接问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/786247/cc3200-cc3200-connection-issue

器件型号:CC3200

您好!

CC3200板连接到 AP、并成功接收来自 DHCP 服务器的 IP:

[WLAN 事件] STA 已连接到 AP:TEST、BSSID:18:B1:69:CF:26:C9

[NetApp 事件]获取的 IP:IP=192.168.100.171 ,Gateway=192.168.8.***

然后我得到:

连接到 AP:

无法获取目标服务器的 IP 地址。 错误(-2012)

在收到 IP 后失败。 它正在尝试访问什么服务器?

函数[ConnectToHTTPServer]中第[1751]行的错误[-2012]  

SL 断开...

[WLAN 事件]设备已从 AP 断开连接:***** ,BSSID:18:B1:69:CF:26:C9 (根据应用的要求)  

为什么我的 CC3200与网络断开连接?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    您遇到的错误(-2012)用于调用 sl_Start 两次。 NWP 已经启动后、您无法调用 sl_Start。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的回答。 我在几个不同的网络上尝试了该装置。 在家里、它可以毫无问题地连接到互联网、但在我有一些额外网络安全性的公司中、它可以连接到接入点(我们可以看到 CC3200加入了公司网络)、但网络不允许它进入互联网。 我认为它与这种额外的网络安全相关、但我不知道它是什么?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因,缺少主机名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    您的公司网络似乎阻止了对设备的互联网访问。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该联系 IT 部门以确定使用哪种额外的安全措施以及这是否会导致问题。 这件事需要在你的身边解决。

    有关 CC3200缺少 DHCP 主机名的信息,您可以在此处阅读( e2e.ti.com/.../2822865 )。

    1月