This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:OV 7 9 8无法启动

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/787644/cc3220sf-launchxl-ov-7-9-8-fail-to-boot

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

我不确定这是否是提出此问题的正确论坛。

我正在评估 CC3220SF + O V 7 98参考设计、但有时会低于误差。

(小部分
按'c'到 USB 引导
按'd'进行调试
按其它键进行闪存引导(默认)
(小部分
[DSIF]等待(0) UART 输入
 []
DSIF
DDR 初始化失败!
训练寄存器值为0x80bb

问题可能是什么? 我尝试了不同 的电源序列设置、但运气不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好、请直接与我联系、了解这一信息

    亚伦