This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:本地 OTA -任务优先级建议

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/786036/cc3220mod-local-ota---task-priority-recommendation

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:TLC59711

您好、社区

我们使用 SDK (2.40)中的 LOCAL_OTA 示例作为固件更新功能的基础。

对于所有与 OTA 相关的任务(localOtaTask、 linkLocalTask、 otaReportServerTask)、有哪些任务优先级建议?

例如、我们希望我们的应用程序在固件更新期间仍然能够使 LED 闪烁... 是否可以安全地让其他任务中断 OTA 任务(例如、如果在写入文件时发生这种情况...)。

提前感谢!

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent、

    您计划让 LED 闪烁多长时间? 闪烁1秒不应成为问题。 只要 LED 任务未与 OTA 任务共享内存、就可以正常工作。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jesu、

    嗯、在这附近、可能会稍微快一点(每秒2-3次)。 但我们有 一个用于控制 LED 的 tlc59711、这意味着我们必须发送大约250位(GPIO 时钟+ GPIO 数据)才能打开和关闭 LED。。。

    内存不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    应该不是问题、但您应该测试它是否确定。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好,谢谢!