This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3120:CC3120+Tiva

Guru**** 2410250 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/786467/ccs-cc3120-cc3120-tiva

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

你好。 我不熟悉技术简单链接。  我想将 Tiva 控制器(TM4C129XNCZAD)与 CC3120连接。 是否有现成的库可供使用?   请提供编程指南的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    我们没有适用于 Tiva 器件的支持主机驱动程序库、但您可以自行移植。 请参阅 NWP 编程人员指南 的移植主机驱动程序一章:http://www.ti.com/lit/swru455

    作为参考、CC3120主机驱动程序支持 MSP432E4器件、这些器件与 Tiva 器件类似、但属于 SimpleLink MCU 软件平台的一部分。

    此致、
    Sarah