This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:CC3200:WLAN Station 项目中的错误。

Guru**** 2769995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/786047/ccs-cc3200-cc3200-errors-in-wlan-station-project

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已使用"SimpleLink Wi-Fi CC3200项目0:Code Composer Studio IDE"为 WLAN 站播放视频。 我之前导入了这个项目、它按照预期工作。 但我尝试在不同的工作空间中再次导入它、但我遇到了以下错误。 请帮助。 (使用 SDK v1.2、CCS v 6.2.0.00050 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Trupti、

    如果您不想使用配置、只想测试 WLAN 站示例、请确保您构建的主机驱动程序不支持配置。 为此、请执行以下步骤:
    1) 1)在 simplelink 主机驱动程序中打开 user.h 文件
    2)注释掉 #include "Provisioning_api.h"和 #define SL_EXT_LIB_1 SL_Provisioning 行
    3) 3)重建

    如果您使用的是 simplelink.a 的预构建版本、则必须先将库的源代码导入工作区、然后才能执行上述步骤。 重建后、进入工程属性中的链接器设置、并更新工程以引用库的新编译。

    供参考、SDK v1.2在没有"配置"库的情况下发布。 配置库是通过附加安装程序添加的。 这两个器件集成在 SDK v1.3版本中。

    请尽快更新至最新的 SDK。

    最棒的
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢