This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:在'n'MODE SISO 中实现2.4GHz、40MHz 带宽的高吞吐量

Guru**** 2580945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/778468/linux-wl1837mod-high-throughput-for-2-4ghz-40mhz-bandwidth-in-n-mode-siso

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

大家好、

在我们的网状应用中、我们希望使用"n"模式 SISO 实现最大吞吐量(高达150Mbps)

工作频率为2.4GHz、带宽为40MHz

hostapd.conf (/usr/share/wl18xx)和 SAE.conf (/etc/sae.conf)中的参数组合是什么。 以下是一些试验及其观察结果、

 

 

设置前

(72Mbps)

设置后

(135Mbps)

150 Mbps

hostapd.conf

HW_MODE

G

G

ieee80211n

11.

1

通道

[短- GI-20][GF]

7.

HT_capab

11g

[HT40+]

SAE.conf

频带

11.

11g

htmode

G

HT40+

通道

11.

7.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我不认为我们在网状模式下支持2.4GHz 40MHz 通道-在5GHz 频段中支持40MHz 通道。 请查看第7.3节: www.ti.com/.../swru423a.pdf
    为了提高吞吐量、您可以使用2.4GHz MIMO 模式或5GHz 40MHz

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    我们尝试了2.4GHz 40MHz 通道、发现吞吐量为130Mbps

    问题1:如果我们继续使用上述配置,会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此配置未经我们测试。 它可能仍然有效,但我们无法评论它的性能。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Saurabh 的快速响应
    只想问一下,如果我们要在2.4GHz 40MHz 通道上实现150Mbps 的速度,我们需要在'hostapd.conf 和'see.conf'文件中进行哪些更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag,您好!
    由于我们不正式支持这种模式-我们无法对此进行评论。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行了上述配置、似乎工作正常、但是您是否有任何简单的理由来说明它的含义以及 TI 不推荐它的原因 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们尚未测试上述功能配置-这并不意味着它不起作用,我们无法对它进行注释,因为我们没有测试它。

    谢谢
    Saurabh