This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:"CC3220 MQTT 客户端到 CC3220 MQTT 服务器"连接到代理错误

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/785448/cc3220sf-cc3220-mqtt-client-to-cc3220-mqtt-server-connection-to-broker-error

器件型号:CC3220SF

您好!

我想实现"CC3220 MQTT 客户端和 CC3220 MQTT 服务器"网络

使用示例代码启用服务器、并尝试使用 IP 地址连接示例代码客户端、但获取"连接到服务器错误-1"

请参阅我在客户端项目中的代码更改:

MQTTClient_ConnParams MQTT_ClientCtx =
{
MQTCLIENT_NETCONN_IP6、
Server_IP_address、
PORT_NUMBER、0、0、0、
空
}; 

客户机和服务器都可以与蚊子 MQTT Pub 和 Sub 一起正常工作  

此外、我还有一个需要、

如何将域名设置为 CC3220 MQTT 代理以代替 IP 地址?、我不想使用具有 IP 地址的主机   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    服务器的 IP 地址是什么?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jesu、
    与 CC3220客户端共享相同 NW 的 CC3220 Broker 的 IP 地址是、
    #define SERVER_IP_ADDRESS "192.168.225.215"

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jesu、
    将 MQTCLIENT_NETCONN_IP6更改为 MQTCLIENT_NETCONN_IP4是可以正常工作的。

    但是、如何使用输出 IP 地址访问我的服务器? 我想使用"example.net 等常量名称
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看到您发布了一个包含相同问题的新主题、Jan 回答了该问题。 将支持转移到新主题-如果您有任何新问题、请直接访问 :e2e.ti.com/.../785937

    Jesu