This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL1801MOD 运行寿命特性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD, WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/784808/wl1801mod-wl1801mod-operational-lifetime-characteristics

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1807MOD

您好!

背景

客户正在按照解决方法操作 WL1801MOD 器件、禁用 PS 以连接各种 AP。 他们对这可能对 WL1801MOD 在新的更高功率运行模式下的整体产品寿命和寿命产生何种影响感兴趣。

采取的行动

客户将在禁用 PS 之前和之后执行电源分析、以确定其产品的整体电源影响。

问题

  • WL1801MOD 器件在标称运行条件下的产品寿命是否存在任何数据源?
    • 数据表中建议的工作条件中提到的 VBAT 4.8V 时的使用寿命仅为2.33年、占空比为30%。
  • 是否可以比较标称运行和 PS 禁用运行的估计寿命?

此致、

标记-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的理解是、WL1807MOD 之前在数据表中列出了通电小时数(POH)、而 WL1801MOD 或 WL1807MOD 的当前数据表中不再列出这些小时数(POH)。 之前的这些值是否仍然有效?

    此致、

    标记-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    这可能需要对折线进行一些额外的讨论、但您是否有关于他们正在执行哪些操作/如何禁用 PS 的更多详细信息? 是否使用了更新的固件? 对器件运行的影响有什么看法?

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、

    WiLink 应用程序团队使用了一组命令来禁用 PS 模式。 此部件工作正常、他们的主要问题是器件的产品寿命/通电时间。 我将把一个与 PS 禁用件相关的正在进行的线程转离线、因为它与 E2E 线程中讨论的数据表 POH 值有些无关。

    此致、
    标记-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    因为它已与奥斯卡脱机、所以将其关闭。

    Riz