This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:射频输出功率

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/785498/wl1837mod-rf-output-power

器件型号:WL1837MOD

我想在美国市场的户外环境中使用基于 WL1837MOD 的产品。

  • WL1837MOD 的 EIRP 限制是多少?
  • 是否可以在法规限制范围内增加 EIRP?
  • EIRP 中的 WiLink 支持是否会增加?
  • 是否可以通过添加外部功率放大器和高增益天线来增加射频输出功率?
  • 美国 EIRP 的监管限制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kailas、

    EIRP 限值将约为数据表中规定的典型值。 这应该只是一个1或2dB 的增量。  不可以、无法增加功率、我们不支持这一点。 如果使用外部组件增加输出功率、这将使我们的认证无效、因此我不建议这样做。

    此处列出了经过认证的天线类型-> http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification#Certified_antenna_types

    我们的 WL18xx 认证报告可从此处下载-> http://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seong、

    感谢您的回答。

    根据监管机构的规定、美国的最大 Wi-Fi 射频功率限制是多少? 请分享链接、我可以在其中找到有关射频功率限制的声明。

    如果我们计划在天线和输出功率的变化方面进行 II 类允许性变化、该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailas、

    有关使用 ISM 频带的法规、 请参阅此处 FCC 规则的第15部分。 见15.247b。 您实际上可以在我在上一篇文章中共享的证书报告链接中找到此内容。

    有关 C2PC 的信息也可以在我之前的帖子中共享的 WL18xxMOD 法规产品认证 wiki 页面中找到。

    BR、

    成