This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:(连接成功、智能手机应用程序反馈失败)跳过

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/778382/ccs-launchcc3220modasf-connection-success-feedback-to-smartphone-app-failed-skip

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

你好

在我的 CC3220配置中、"配置文件确认失败(连接成功、智能手机应用程序反馈失败)"
将始终出现超时。
这是因为您没有在智能手机上选中"获取确认结果"。
在我的系统中、这被确认为规格。
现在、我们将继续把这一事件视为成功。
但是、在这种情况下、"配置文件确认:已获取 IP!"
在经过30秒后才会发生事件。
那么、您能否通过智能手机解决缩短30秒超时或跳过确认等问题?

谢谢你。
H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H. Wt、

    是指应用端还是 CC3220端的30秒?

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 CC3220端。

    H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H.Wt、

    您是否正在运行我们的配置示例? 您所说的哪些事件在30秒后才会发生? 您是否还在使用您自己的移动应用进行配置或我们的配置? 如果在超时发生之前无法进行配置过程、我相信有一个步骤未执行、应触发下一个状态

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的回答。
    是的、我使用的是 cloud_ota 演示。
    C:\ ti \ simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05 \ examples \ RTOS \ CC3220SF_LAUNCHXL \ demos \ cloud_ota。

    日志输出如下。

    [2019-03-04 15:18:50.633
    [2019-03-04 15:18:51.283] IPv4收购:IP = 10.123.45.1
    [2019-03-04 15:18:51.286] Gateway = 10.123.45.1.
    [2019-03-04 15:18:51.288] SimpleLinkInitCallback:在角色2中启动、设置请求的角色0
    [2019-03-04 15:18:51.458] SimpleLinkInitCallback:在角色0中重新启动
    [2019-03-04 15:18:51.464]主机驱动程序版本:3.0.1.41
    [2019-03-04 15:18:51.467]内部版本3.9.0.0.7.31.2.0.2.2.0.6
    [2019-03-04 15:18:56.473]========================================
    [2019-03-04 15:18:56.474]配置示例版本。 1.0.16.
    [2019-03-04 15:18:56.475]================================
    [2019-03-04 15:18:56.480]芯片0x31000019
    [2019-03-04 15:18:56.482] MAC 31.2.0.0.0
    [2019-03-04 15:18:56.483] PHY 2.2.0.6
    [2019-03-04 15:18:56.485] NWP3.9.0.7
    [2019-03-04 15:18:56.486] ROM 0
    [2019-03-04 15:18:56.487] host 3.0.1.41
    [2019-03-04 15:18:56.489] MAC 地址:50:F1:4a:61:54:5c
    [2019-03-04 15:18:56.693]开始配置! MODE = 0 (0-AP、1-SC、2-AP+SC、3-AP+SC+WAC)
    [2019-03-04 15:19:56.414][配置]配置文件已添加:SSID:planex-038D06
    [2019-03-04 15:19:57.504][配置]配置文件已添加:SSID:planex-038D06
    [2019-03-04 15:20:00.093][配置]配置文件确认:WLAN 已连接!
    [2019-03-04 15:20:00.314][配置]配置文件确认:已获取 IP!

    如果是样片、我们将从此处的移动应用程序收到"获取确认结果"、但我们的移动应用程序将不会这样做。

    [2019-03-04 15:20:30.313][配置]配置文件确认失败(连接成功、向智能手机应用程序反馈失败)

    是否有办法避免这种情况?

    谢谢你。
    H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H. Wt、

    您是否曾尝试查看我们的移动应用程序的源代码、以便您的应用程序可以实施配置过程的最后一步? 在移动应用程序方面、这种情况要容易得多。 由于您尚未在移动应用程序上实现该部分、cc3220应用程序将一直等待、直到出现30秒超时。

    www.ti.com/.../WIFISTARTERPRO

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H. Wt、

    我猜您是因为线程不活动而解决了您的问题。 如果不能随意回答。 如果您遇到新问题、请随意创建新主题。

    祝您好运!

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesu
    你好。
    感谢您的确认。
    我在一开始就写过、但在我的项目中
    已确定"请勿执行"获取确认结果""。
    因此、我问了如何在 CC3220上避免这种情况。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能提供帮助。 闭合螺纹。

    Jesu