Thread 中讨论的其他部件:、 CC3120、 CC3100
工具/软件:TI-RTOS
我必须将基于 CC3200 ES 的项目的一些修改移植到 CC3200 EX 和 XC3200HZ、因为现场已经有数百个电路板在使用它们。 我创建了一个 CCSv8工作区、只是为了在其中放置库和一些示例。 一些使用 TI-RTOS 或 FreeRTOS 的示例、如 httpserver、get_time 和 get_weather、无法正确编译、返回此错误:
文件"C:/TI/CC3200/CC3200SDK_1.1.0.E/cc3200-sdk/oslib/ccs/free_rtos/free_rtos.a "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"0"、不同于先前看到的属性("1");合并不兼容的文件为空:文件"C:/TI/CC3200/CC3200SDK_1.1.0.E/cc3200-sdk/oslib/ccs/free_rtos/free_rtos.a "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"0"、不同于先前看到的属性("1");合并不兼容的文件 httpserver C/C++问题
我假设该错误与浮点设置有关、因此我使用 C/C++ Build/Settings/ARM Compiler/Processor options/Specify floating point support = FPv4SPD16和 sam 值更新了不端项目、但没有任何变化。
PROVISIONING_ap 编译的其他示例工程、但会出现以下警告:
无效的项目路径:未找到包含路径(C:\TI\tirtos_simplelink_2_13_01_09\products\UIA_2_00_01_34\packages)。 Provisioning_ap 路径条目 路径输入问题
警告正确、因为正确的路径为:C:\TI\tirtos_simplelink_2_13_01_09\products\UIA_2_00_02_39\packages、但我无法更改、因为它属于编译器共享路径中内置的 CCS、因此... 我无法修改它。 奇怪的是、我安装了 TI-RTOS 2.13.01.09、但没有应用任何更新或补丁。
产品"TI-RTOS for SimpleLink Wireless MCU" v2.1.0.03当前未安装。 将使用兼容版本2.13.1.09。 Provisioning_ap Provisioning_ap 问题
在这种情况下、我不理解该警告、因为在 simple link 1.1.0的文档中、编写的是安装 TI-RTOA 2.13.01.09
在构建示例时、我需要做什么、不会出现任何错误、也可能不会发出任何警告?
谢谢、
Massimo