Thread 中讨论的其他器件:WL1835
你(们)好。
我正在研发蓝牙开发板、其中我们的 ARM SoC (主机)通过 UART 接口与 WL1835模块(蓝牙控制器)进行通信。 我们的板运行 Debian Linux。 我们能够将 WL1835固件 TIInit_11.8.32.bts 下载到 WL1835模块、而不会出现任何问题。 我使用 最新版本的 WL18xx 服务包 v4.3。
在蓝牙流量测试中、我们看到流量在运行超过10小时后停止。
我已经看到 WL1835.mod 的下列已知问题,这些问题的症状与我看到的问题完全相同。 是否有解决这些问题的方法? 谢谢。
------------------------------------------------------
[WILINK8_SW_DEV-580]在运行 UDP/TCP 流量的 WLAN 长时间(>12小时)后可能会发生固件恢复
[WILINK8_SW_DEV-581]稳健性:在运行广泛的连接测试和流量时,可能会发生固件恢复
[WILINK8_SW_DEV-451]稳定性:共存 MR:STA-AP-BT:STA -TCP Rx、AP-TCP Tx、WPA2;BT-eSCO、BT HF 可能会在长时间后停止,而 WLAN 流量仍在继续
[WILINK8_SW_DEV-222] MR mBSSID:远程站点可能会在 TCP Rx 期间从时间到时间(>10小时)断开连接