主题中讨论的其他器件:CC3220SF
我们开发 Android 应用和设备、假设客户使用按钮(或)使用移动应用手动控制设备(开关)、客户也可以控制设备并查看数据。
问题是、如果我控制手动(直接按下按钮) Android 应用程序不切换是打开还是关闭、如果我使用 Android 应用程序设备进行控制、则知道来自手机的请求。
问题:
我们计划使用两个线程 UDP 广播设备(或)多播(广播到本地网络)一个线程和 UDP 侦听器(侦听 Android 应用广播数据)是另一个线程这在 cc3220sf ?
我们是否可以同时使用 MDNS 协议发送和接收数据 ?
我们可以使用 MDNS 协议发送的最大数据大小是多少?
如果我们使用 HTTP、TCP、则只有一个 Android 可以在同一网络中查看数据假设2或 Android 移动打开相同的应用程序意味着他们无法查看数据并控制器件。
还有其他建议吗?
谢谢你
瓦苏