This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:SimpleLink 主机驱动程序版本1.0.1.13

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/784198/cc3200-simplelink-host-driver-version-1-0-1-13

器件型号:CC3200

您好!

 在 https://www.ti.com/tool/download/CC3200SDK 页面 上、有一个新的 SP 版本。 2.11.1.1、即(根据版本说明)应与 SL 驱动程序版本一起使用。  1.0.1.13。

但是、我找不到相应的 SDK 更新(仅限于1.0.1.11)。 是否可以下载?

谢谢、

Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    下一个 CC3200 SDK 中提供的主机驱动程序。 同时、所有服务包都向后兼容以前的主机驱动程序版本。

    此致、
    Sarah