This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC3235SF:用于在基站模式下获取 AP 的当前 SSID

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/782353/rtos-launchxl-cc3235sf-function-to-obtain-current-ssid-of-ap-in-station-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

工具/软件:TI-RTOS

您好!

有一个函数"sl_WlanGet ()"、允许 CC32XX 在 AP 模式下获取其自己的 SSID。 但我找不到其他功能、它允许 CC32XX 获取连接到哪个控制器的 AP 的当前 SSID。 您能告诉我一个合适的函数、该函数在基站模式下提供 AP 的 SSID、目前正在使用该函数吗?

此致、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    此信息可通过异步处理程序 SimpleLinkWlanEventHandler()和事件 SL_WLAN_EVENT_CONNECT (pWlanEvent->Data.Connect.SsidName 和 pWlanEvent->Data.Connect.SsidLen)获取。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了! 感谢您的详细回答!

    此致、
    罗马