This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:证书用法

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/783312/launchcc3220modasf-certificate-usage

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、我一直在阅读 SWPU332、并想确认以下几点:

根 CA 签名保存在证书目录中(由 TI 提供)。  用户必须选择所使用的根 CA、并通过 uniflash (实际上是一个缩写的证书目录)将其包括在内。

我从 GoDaddy 等处获取的代码签名证书将是受信任的根 CA。 我需要在 uniflash 构建中将其与 GoDaddy 的 root-ca-cert 一起包含在内。

对于开发、我可以不再使用 dumme-root-ca、因为提供了密钥、是吗?

对于 HTTPS 服务器、我还需要另一个 trusted-root-ca、对吗?

对于开发、是否可以同时将 dumme-root-ca-+key 用于代码签名和 HTTPS 服务器?

谢谢  

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    您的陈述正确无误。 对于 HTTPS、我认为您不需要其他认证 您应该能够对 HTTPS 服务器使用从 Go Daddy 购买的相同证书。 请注意、没有浏览器本身支持我们的证书链、因此当您在 PC 上调试 HTTPS 服务器时、您的 PC 浏览器将向您发出警告、提示证书未经过验证。 您可以忽略该警告消息。

    此致、
    Vince