This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:引脚25、26和29现在必须为 GNDd

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, CC3200, CC3220MOD, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/783087/cc3235modsf-pin-25-26-and-29-must-now-be-gnded

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: CC3200CC3220MODCC3200MOD

您好!

我们正在评估 cc3235modsf 以替换我们产品上的 cc3200和 cc3220。根据文档、唯一不兼容的引脚是:

现在必须对引脚25、26和29进行 GNDed

在我们的当前设计中、3个引脚未连接。  

您能否确认让它们浮动是否是一个真正的问题?  

注意:这只是为了使用一些样片进行快速测试、我们无论如何都将针对生产系列对电路板进行返工。

此致、

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedric、

    我假设您的意思是 CC3235MOD 将取代 CC3200MOD 和 CC3220MOD、而不是 QFN 封装、对吧?

    如果是这种情况、那么您应该能够在当前设计中加入 CC3235MOD 并使这些引脚保持悬空状态、而不会出现任何问题。

    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    是的、我指的是 CC3200MOD 和 CC3220MOD。  

    感谢您的回答、我们将这样做!  

    此致、

    C é dric