This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200用于通信模块外壳

Guru**** 2768965 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/782575/cc3200-cc3200-use-for-communication-module-case

器件型号:CC3200
Thread 中讨论的其他器件: WL1837

您好,我们希望使用 CC3200打造一个1V 10的通信模块、即1 AP 和10 STAT。 通信带宽不小于20KB。 我不知道我们是否有 CC3200这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不确定问题是什么。 我们的器件可以在给定时间处于 AP 模式或 STA 模式、因此您需要11个器件。 您是否计划让他们彼此沟通? 它们将位于一个 PCB 上吗? 如果是、您将如何处理射频? 我假设您的带宽是20kB/s。 如果11个设备必须共享该带宽(假设网络中没有其他设备)、则应评估该带宽是否足以满足您的应用需求。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您,我们只想通过一个器件实现10 STA,一些人推荐 WL1837。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    10个电台是否会连接到同一个网络?

    我不熟悉 WiLink 器件。 您可以尝试在 WiLink 论坛上发布类似的问题。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这个论坛也是 Willink 论坛、但没关系。 WL18xxMOD 器件在 AP 模式下支持多达10个客户端。 但对于您的情况、我建议使用:
    10个用作 STA 的 CC3220器件
    1个来自著名制造商(例如 Cisco、Ubiquiti、Mikrotik、Ruckus、 等)

    与使用 CC3220 + WL18xx 相比、此配置在实际应用中将非常可靠。

    1月