This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:如何使用 UniFlash 擦除串行闪存上的内容?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/781641/cc3220mod-how-to-erase-the-contents-on-serial-flash-by-using-uniflash

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好

我指的是中的答案2  。

如何使用 UniFlash 工具擦除 SFLASH 上的内容?

是否有办法在不进行编程的情况下只清理 SFLASH 的内容?

此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    使用一个 USB2serial 转换器,通过 UART 连接模块,然后打开 Uniflash。

    选择正确的端口并在成功尝试后对其进行格式化,然后对服务包进行编程并完成编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢输入 Manish。

    转至“高级”->“文件”->“用户文件”,然后单击“操作”下拉菜单并删除选定的文件,选中所有文件并应用。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jesu、

    非常感谢、我了解如何擦除 SFLASH 上现有的数据。

    那么、是否可以通过 UniFlash 擦除 SFLASH 上的所有区域?

    此致、
    哈塔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信每次使用 Uniflash 进行编程时、闪存都会被格式化、我相信这会擦除所有内容、添加文件系统、最后写入映像文件。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!